This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mA7800

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092632/ma7800

您好,

这是我所指的用户手册: www.sparkfun.com/.../LM7805.pdf。

问题:

1.电脑控制器的输入电压应该是多少? 我想应该是交流电压。 电压可以是正弦电压,方形电压还是三角形电压?

2.我是加拿大的教育工作者。 是否有客户服务电话号码可供我致电以讨论7805调节器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ali,

    我不清楚您的要求。  标题为mA7800,描述参考LM7805。  此外,您提供的链接不可访问,生成:  404未找到   

    如果您询问有关LM7805的信息,请参阅数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf  。

    此致,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    芯片上的部件号为

    JM22AQ

    LM340TS

    7805 P+

    电脑控制器的输入电压应该是多少? 我想应该是交流电压。 电压可以是正弦电压,方形电压还是三角形电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算在调节器的输入端添加全波整流器,以将交流正弦信号转换为直流信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    Leonard正确-请参阅LM7805的数据表。 您可以在其中找到所有相关的操作规格。  

    您在原始POST中提到输入电压应为交流电压。 如果您在输入端放置纯交流电压,设备将无法工作。 输入应接近直流电并大于推荐工作条件表中的最小电压; 输入上可能会出现一些纹波(例如,如果LDO的输入是降压调节器的输出,或者在您的情况下是整流交流信号),但纹波应该是大致较小的信号。  

    如果您不熟悉LDO的工作方式,这里的应用说明将帮助您了解如何使用此设备。

    LDO基础知识

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    删除最后一个“.”时,可以打开链接:

    https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf

    请问 电脑7800 电脑控制404.6138万控制器404.6138万器的输入电压是多少? 我想应该是交流电压。 电压可以是正弦电压,方形电压还是三角形电压?[/QUOT]

    下图显示了LM7805的输入如何通过电源变压器的次级绕组供电:

    当然,您也可以通过比输出电压至少高2V (在您的情况下为+5V)的直流电压为LM7805输入供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    您的问题是否得到了解答?  

    谢谢!

    尼克