This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN集成电路作为延时工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092721/can-integrator-circuit-work-as-time-delay

主题中讨论的其他部件:TPL5111

大家好,

我正在寻找一个延迟电路,作为附加图片的应用,MCU输出24V控制信号,我希望FPGA和ADC在24V控制信号拉高8us后读取V/I,延迟电路将信号发送到FPGA, FPGA启动SPI通信并从ADC读取数据。 MCU和FPGA位于不同的模块中。

我不确定放大器  集成电路是否适合此应用,或任何其他建议,任何意见都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Allen:

    对于计时器类型功能,具有TPL设备,如TPL5111。  但是最短延迟为100毫秒。

    我认为您的想法可以发挥作用,您是否可以重新发布到放大器论坛?  我认为他们能够提供最好的帮助。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Timothy:

    感谢您的帮助,我想我发布了IT 放大器论坛。