Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TPL5111大家好,
我正在寻找一个延迟电路,作为附加图片的应用,MCU输出24V控制信号,我希望FPGA和ADC在24V控制信号拉高8us后读取V/I,延迟电路将信号发送到FPGA, FPGA启动SPI通信并从ADC读取数据。 MCU和FPGA位于不同的模块中。
我不确定放大器 集成电路是否适合此应用,或任何其他建议,任何意见都值得赞赏。