主题中讨论的其他部件: TINA-TI, TLV1805
我正在使用TLV3501使用LTSpice进行模拟。 当我拉断路引脚高电压(5V),但输出不会采用高阻抗。
您能告诉我为什么?
ScottC

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,ScottC
感谢您的帖子。 让我看看这个模型,并在周五下班前回复您。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)
本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束
您好,ScottC
您能为我提供LTSpice模拟文件吗? 这样,我可以更直接地了解您看到的内容。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)
本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束
您好,Scott:
在TINA-TI中适用于我:

e2e.ti.com/.../scott_5F00_tlv3501.TSC
Hm,在您所示的示意图"V5"与TLV3501断开了连接?
Kai
PS:在此处发布之前,应先压缩您的LTSPICE模拟文件
实际上,从您自己的模拟中,您还可以看到零件工作不正常! 注意:在数据表的第11页上,当拔出断路(SD)引脚(5V)时,TLV3501的输出应采用Hi-Z 配置。 您的模拟正好显示 了我所看到的内容。 当VG2处于5V时,VF1也应处于5V,因为您有1k的上拉 ! 请参见所附图片,其中显示了另一个TI部件TLV1805Q1,该部件在将其拉至Hi (高)至Hi-Z时也具有SD引脚 您将在我的模拟图片中看到它工作正常。 TLV1805是450nS部件, 我想使用 TLV3501,它是4.5nS部件。 注 我有TLV1805部件和实际电路板,它在拉至Hi时会进入Hi-Z。 从我的LTSpice模拟中可以看出,在相同的配置下,一个零件与另一个零件不同。 仅供参考,在我的原始 模拟V5中未连接为真,但SD直接连接至5伏。 我不知道这两个部分应该是一样的……可能是错过了什么!! 也许 我是对的!! 请告诉我,我想在将资金投入实际资金之前进行模拟。

实际上,从您自己的模拟中,您还可以看到零件工作不正常! 注意:在数据表的第11页上,当拔出断路(SD)引脚(5V)时,TLV3501的输出应采用 Hi-Z 配置。 您的模拟正好显示 了我 所看到的内容。 当VG2处于5V时,VF1也应处于5V,因为您有1k的上拉 ! 请参见所附图片,其中显示了另一个TI部件TLV1805Q1,该部件在将其拉至Hi (高)至Hi-Z时也具有SD引脚 您将在我的模拟图片中看到它工作正常。 TLV1805是450nS部件, 我想使用 TLV3501,它是4.5nS部件。 注 我 有TLV1805部件和实际电路板,它在拉至Hi时会进入Hi-Z。 从我的LTSpice模拟中可以看出,在相同的配置下,一个零件与另一个零件不同。 仅供参考,在我的原始 模拟 V5中未连接为真,但SD直接连接至5伏。 我不知道这两个部分应该是一样的……可能是错过了什么!! 也许 我 是对的!! 请告诉我,我想在将资金投入实际资金之前进行模拟。

下面是两个零件的压缩LTSpice模拟
ScottC
您好,Scott:
感谢您的回复和SIM文件。 我将对此进行调查,并在本周结束前回复您。
您是否还可以查看错误日志(在“查看”->“SPICE错误日志”下)并查看它是否会导致任何警告或错误?
如果LTSpice不能识别某些内容,则会忽略它。
您也可以 使用由关闭信号控制的输出上的开关来模拟高Z响应。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)
本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束
您好,Scott:
是的,您是绝对正确的。 我很抱歉。 我先用输出端的下拉电阻器测试了仿真,然后从下拉改为上拉。 然后我没有注意到TLV3501仍在发射低电平。
所以,是的,你是对的,模型似乎显示了一个错误。
话虽如此,当您查看宏模型时,您会发现"注释"一节:

该模型似乎只是在为禁用本身建模,在某种意义上,禁用时输出不再切换。 此外,关闭电流-或用其他词-当禁用时,将对电源电流的减少进行建模。 但我看不到在"注释"中有任何提到,当禁用时,将高阻抗输出建模。
Kai
感谢您提供宏的内容以进行说明Kai。
Scott,
我仍然建议暂时解决使用由关闭信号控制的输出上的开关来模拟高Z响应。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)
本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束