This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:在LTSPICE中模拟问题,当关闭被拉至5V时,输出不会进入Hi-Z

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TINA-TI, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091504/tlv3501-problem-simulating-in-ltspice-when-shutdown-is-pulled-to-5v-output-does-not-go-hi-z

部件号:TLV3501
主题中讨论的其他部件: TINA-TITLV1805

我正在使用TLV3501使用LTSpice进行模拟。 当我拉断路引脚高电压(5V),但输出不会采用高阻抗。

您能告诉我为什么?

ScottC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ScottC

    感谢您的帖子。 让我看看这个模型,并在周五下班前回复您。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ScottC

    您能为我提供LTSpice模拟文件吗? 这样,我可以更直接地了解您看到的内容。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    在TINA-TI中适用于我:

    e2e.ti.com/.../scott_5F00_tlv3501.TSC

    Hm,在您所示的示意图"V5"与TLV3501断开了连接?

    Kai

    PS:在此处发布之前,应先压缩您的LTSPICE模拟文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢Kai的支持。

    Scott

    感谢您的帖子。  我也有点担心您的示意图快照中的连接。  除此之外,我真的看不到所建议的模拟电路有任何问题。  它看起来应该像Kai所展示的那样工作。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,从您自己的模拟中,您还可以看到零件工作不正常!  注意:在数据表的第11页上,当拔出断路(SD)引脚(5V)时,TLV3501的输出应采用Hi-Z 配置。  您的模拟正好显示 了我所看到的内容。  当VG2处于5V时,VF1也应处于5V,因为您有1k的上拉 !  请参见所附图片,其中显示了另一个TI部件TLV1805Q1,该部件在将其拉至Hi (高)至Hi-Z时也具有SD引脚  您将在我的模拟图片中看到它工作正常。  TLV1805是450nS部件, 我想使用 TLV3501,它是4.5nS部件。  注 我有TLV1805部件和实际电路板,它在拉至Hi时会进入Hi-Z。  从我的LTSpice模拟中可以看出,在相同的配置下,一个零件与另一个零件不同。 仅供参考,在我的原始 模拟V5中未连接为真,但SD直接连接至5伏。  我不知道这两个部分应该是一样的……可能是错过了什么!! 也许 我是对的!!  请告诉我,我想在将资金投入实际资金之前进行模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,从您自己的模拟中,您还可以看到零件工作不正常!  注意:在数据表的第11页上,当拔出断路(SD)引脚(5V)时,TLV3501的输出应采用 Hi-Z 配置。  您的模拟正好显示 了我 所看到的内容。  当VG2处于5V时,VF1也应处于5V,因为您有1k的上拉 !  请参见所附图片,其中显示了另一个TI部件TLV1805Q1,该部件在将其拉至Hi (高)至Hi-Z时也具有SD引脚  您将在我的模拟图片中看到它工作正常。  TLV1805是450nS部件, 我想使用 TLV3501,它是4.5nS部件。  注 我 有TLV1805部件和实际电路板,它在拉至Hi时会进入Hi-Z。  从我的LTSpice模拟中可以看出,在相同的配置下,一个零件与另一个零件不同。 仅供参考,在我的原始 模拟 V5中未连接为真,但SD直接连接至5伏。  我不知道这两个部分应该是一样的……可能是错过了什么!! 也许 我 是对的!!  请告诉我,我想在将资金投入实际资金之前进行模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是两个零件的压缩LTSpice模拟

    ScottC

    e2e.ti.com/.../8176.Comp_2D00_2-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    感谢您的回复和SIM文件。 我将对此进行调查,并在本周结束前回复您。  

    您是否还可以查看错误日志(在“查看”->“SPICE错误日志”下)并查看它是否会导致任何警告或错误?

    如果LTSpice不能识别某些内容,则会忽略它。

    您也可以 使用由关闭信号控制的输出上的开关来模拟高Z响应。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    是的,您是绝对正确的。 我很抱歉。 我先用输出端的下拉电阻器测试了仿真,然后从下拉改为上拉。 然后我没有注意到TLV3501仍在发射低电平。

    所以,是的,你是对的,模型似乎显示了一个错误。

    话虽如此,当您查看宏模型时,您会发现"注释"一节:

    该模型似乎只是在为禁用本身建模,在某种意义上,禁用时输出不再切换。 此外,关闭电流-或用其他词-当禁用时,将对电源电流的减少进行建模。 但我看不到在"注释"中有任何提到,当禁用时,将高阻抗输出建模。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宏的内容以进行说明Kai。  

    Scott,

    我仍然建议暂时解决使用由关闭信号控制的输出上的开关来模拟高Z响应。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束