This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:GM对匹配

Guru**** 2930310 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092506/jfe2140-gm-pair-matching

部件号:JFE2140

您好,

我们的客户尝试将JFE2140用于专业音频设备。

这是一个问题,我们可以看到线对匹配非常好,如图6-10中的Vgs不匹配直方图。

因为它放置在同一硅芯片上并使用附近的细胞,而不像旧的离散对JFET。   

GM如何匹配? 我们是否可以期望Vgs直方图的级别相似?   

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san

    很乐意再次听到您的声音。

    是的,GM 电压和夹断电压是密切相关的,实际上给出了描述此情况的公式(在Sedra/Smith中):

    您可以使用数据表值计算4 mV不匹配的理论效果。  使用VGS =- 0.6 V (IDSS = 18 mA,VP = VGSC = - 1.15)计算出的2 mA IDS的GM是14.97 MS,如果对VGS =- 0.596 V使用相同的计算,则产生的GM是15.08 MS,这将产生大约1.5 % 错误。  当然,其他参数也会因器件而略有不同,而且实际JFET也有一些差异,这些差异未在上述方程式中记录,但它应该说明VGS不匹配和GM不匹配确实存在密切的相关性。  如您所述,这是配对设备的众多优势之一。

    我希望这有助于澄清。

    此致,
    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您对详细说明的及时答复。

    我们将与客户一起继续开发。

    顺便提一下,此时此刻,我们正在努力寻找工程样品的JFE2140样品,TI商店中没有库存。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san,

    感谢您对JFE的支持,如果出现任何其他问题,请告知我们。  遗憾的是,对于目前的供应情况,我没有什么可做的,但希望我们不久将有更多库存。

    此致,
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢你的帮助。  我们正在等待TI服务公司的库存。

    此致,

    Mochizuki