请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OPA333大家好,我在ARM UC周围使用VUmeter。 我想使用UC的ADC输入来读取音频信号。
与3.3V ADC输入相比,MP3便携式播放器或手机的输出太低,我想添加一个简单的放大器。
我正在制作此示意图:
我的问题是:
- 便携式设备的振幅信号(典型)是多少?
- 考虑到我需要0-20kHz的频率,这种放大器可以获得的最大增益是多少?
- 我是否可以使用可变电阻器而不是R11来调整增益?
- 是否有其他更好的电路可用于此目的?
提前感谢!