This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:用于VU表的放大器

Guru**** 2523640 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598757/opa333-amplifier-for-a-vu-meter

主题中讨论的其他部件:OPA333

大家好,我在ARM UC周围使用VUmeter。 我想使用UC的ADC输入来读取音频信号。

与3.3V ADC输入相比,MP3便携式播放器或手机的输出太低,我想添加一个简单的放大器。

我正在制作此示意图:

我的问题是:

  1. 便携式设备的振幅信号(典型)是多少?
  2. 考虑到我需要0-20kHz的频率,这种放大器可以获得的最大增益是多少?
  3. 我是否可以使用可变电阻器而不是R11来调整增益?
  4. 是否有其他更好的电路可用于此目的?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    1.我不知道便携式音乐播放器的典型振幅。 这取决于应用程序,设备等。无论此范围如何,都将改变您获得信号的程度。 遗憾的是,此振幅范围不会对U1的输入共模电压范围提出要求,因为它采用反相配置。

    2. OPA333的单位GBW为350 kHz。 如果需要34 kHz的光纤信道,则可实现的最大闭环增益为350/34= 10.29 V/V 如果您将增益设置电阻器更改为R12/R11 = 17.5 ,则放大器的闭环BW为20 kHz,在这种情况下,您不再需要C12。

    3.您可以使用R11的可变电阻器来改变滤波器增益。

    4.如果不知道完整的应用程序,很难回答。 您需要考虑您将使用U1驾驶的ADC。 很可能OPA333没有足够的BW用于此目的。 如有必要,您可以使用更高速度的缓冲区。 TI在此处提供了相关的宣传材料和学习材料:

    www.ti.com/.../data-converters-learning-center.page

    最佳,

    Peter Iliya
    精密放大器Tucson