This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:INA326上的筛选器配置,并替换INA128

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598804/ina326-filter-configuration-on-the-ina326-and-replacing-for-the-ina128

部件号:INA326
主题中讨论的其他部分: INA128

你(们)好

IM当前使用INA326作为EMG过滤器。 我看到建议的原理图中有一个筛选器。 当尝试计算频率时,它与它所说的1kHz不对应。 我的第一个问题是:

1)如何计算滤波器,如何将其重新计算为400赫兹的截止频率?

问题2:

我遇到了一个问题,建议的答案是缺乏偏流路径。 我在其中放置了一些电阻器,输出保持在~-800mV,但这次它是稳定的。 我猜这是正常的不是吗? 为电极造成偏移。 我对吗? 我使用了47k,1M和10M,行为相同...

我当时在考虑将INA326改为INA128。 下面是问题3和4

3) 1kHz滤波器是否可应用于INA128? 我的意思是...我可以使用与INA326相同的原理图吗?

4)我尝试使用高通滤波器来消除偏移,方法是添加一个与rg串联的电容器(如下图所示)

 但使用示波器测量时,输出信号仍存在偏移... 为什么它不能用作高通滤波器? 或者我错过了什么?

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    我会用INA128来分析这个电路。 我应该在几天后给您一个答案。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    我已经做了一些测试,很显然,在INA326的参考引脚上使用电阻器和电容器是因为该组件使用电流而不是电压。 所以放大是基于电流的,这样电流就转换为电压。 此外,输出滤波器也开始由于阻抗耦合而给我带来一些麻烦。

    我认为,在应用说明或其他内容中添加一些内容会很有趣。  

    我现在对INA 128与电容器串联与rg的行为感兴趣

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    将电容器与rg串联可有效地创建高通滤波器,但请记住,INA128的增益绝不能少于1,因为它使用3个运算放大器拓扑。  因此,您不能使用此方法来阻止直流电压。 如果您正在寻找另一种交流耦合信号的方式,您可以将集成器置于您的输出上,并将其输出反馈至参考节点,如附件simulation.e2e.ti.com/.../ina128_2D00_ac_2D00_coupled2.TSC中所示

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当时在考虑使用增益=22和串联电容器来获得一级高通滤波器。 我几天前测试过它,它运行良好...
    我无法打开文件。 让我看看我是否可以检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的... 我无法打开该文件... 是压缩文件吗? 您可以给我发送一个png或.rar文件吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个TINA TI模拟文件。 以下是示意图的副本:

    最佳,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是...这将起到低通滤波器的作用,并且不能解决直流偏移问题。 我将附上我的LTSpice模拟。 由于库中缺少INA组件,我添加了具有三个运算放大器的INA128配置(我不知道如何添加新组件)

    绿线是进入放大器之前滤波器的输出

    蓝色的是仪表放大器输出

    红色的一个在低通之后

    这是来自仪表放大器的输出。  

    e2e.ti.com/.../analogue_5F00_filters.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    是的,集成商是一个低通滤波器,但是当您集成输出并将其反馈到参考引脚时,您将输出的反相版本作为负面反馈反馈反馈反馈反馈反馈,这将有效地创建高通滤波器。 它将卸下直流组件。 我不太确定您的模拟要做什么。 我认为您没有将离散式仪表放大器的输出正确地引用到差分输入来观察真正的传输功能。 此拓扑不能获得小于1 (0dB)的增益。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,如果电阻器放置正确,如何获得0dB增益? IM毕竟,放大信号“否”? 差速器输入信号

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

     

    感谢您的耐心等待。 下面是您问题的答案。

    1. 如何计算滤波器?如何重新计算滤波器以使其切断频率为400Hz?
    • 滤波器为无源低通,响应速度为fpole = 1/(2piRoCo)。 INA326的数据表显示了一种通过将输出Ro和Co处的无源滤波器与与与C2并联的Pin5 R2结合使用来实现40dB/十进制低通响应的方法。 C2影响INA326的增益,在直流电容器充当"开路",增益方程为G=2 (R2/R1)。 当频率增加时,R2会降低,最终变为“短”;结果是低通效果。
    1. 我遇到了一个问题,建议的答案是缺乏偏流路径。 我在其中放置了一些电阻器,输出保持在~-800mV,但这次它是稳定的。 我猜这是正常的不是吗? 为电极造成偏移。 我对吗? 我使用了47k,1M和10M,行为相同…
    • 正确,需要电阻器为偏置电流创建路径。
    1. 1kHz滤波器是否可应用于 INA128? 我的意思是...我可以使用与 INA326相同的原理图吗?
    • INA326和INA128的内部结构不同。 其中INA326增益为G=2 (R2/R1)和INA128 G=1+(50kOhm/rg)。 INA128没有IACOMMON (INA326上的引脚5)。 您可以在输出端使用Sallen-Key过滤器拓扑,如原理图示例中所示。 二阶低通将为您提供所需的40dB/十进制斜坡响应。
    1. 我尝试使用高通滤波器通过添加与rg串联的电容器来消除偏移(如下图所示)

     

    但使用示波器测量时,输出信号仍存在偏移... 为什么它不能用作高通滤波器? 或者我错过了什么?

    • 使用三个运算放大器INA拓扑,在引脚1和引脚PIN8之间添加电容器与保持其打开(未填充)相同。 这将使增益G=1+(50kOhm/rg)成为单位增益(1V/V)。    我知道的交流电耦合器和INA的唯一方法是在反馈(Zak Proposed)中有一个集成器,输出馈入集成器,集成器的输出连接到参考引脚。

     

    下面是INA128与集成器和Sallen-Key滤波器的示意图和AC响应。

     

     

    如果您想在DC和较低频率下获得更多衰减,您可以在集成商的反馈中创建一个带有T型网络的双斜率集成商。 这可以显示在下面。

    请记住,此电路在通行带中具有统一性。  通过在Sallen-key过滤器和INA128中缩放增益,可以将其缩放至所需增益。  如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用