This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:VCC绝对最大额定值

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596883/lm2904-vcc-absolute-maximum-ratings

部件号:LM2904

大家好,

VCC的绝对最大额定电压在数据表中声明为±13或26 V。

我的客户想要使用Vcc=3.3V,GND=-15V。

如果有问题,请告诉我问题的原因。

VCC-GND=VCC-(-15)=18 3.3 < 26。

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koji:

    您的客户在Vcc = 3.3V,GND =-15V的情况下实施LM2904应该不会有问题,因为它在电源范围内。 但是,需要记住的一点是共模输入电压范围和输出电压摆动限制。 在这种情况下,它们似乎都是来自Vcc的1.5V电压。

    此致,

    Ramon Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon:
    感谢您的快速响应。

    我认为±13 V是在Vcc = 13 V和GND =-13 V的情况下
    下限是多少?
    下限值Vcc = 0 V,GND =-26 V吗?

    此致
    Koji Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koji:

    VCC = 0V,GND =-26V也可以,因为您仍处于最大电源电压范围(Vcc - GND = 26V)内。 这将是问题开始发生之前的最低限值。  

    此致,

    Ramon Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon:

    感谢您的快速响应。
    我被理解了。

    此致
    Koji Hayashi