请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部分:INA110, OPA192您好,
我想测量消耗电路的电流。 此电路通常在较短的间隔时间内消耗几mA (10mA-80mA),然后进入深度睡眠并消耗约uA (0.8uA-5uA)。 电压应介于5V和1.8V之间。
我想设计一个电路,使我能够测量带宽为350 KHz的电流。 我不打算使用ADC,我想使用分辨率为1mV/分的示波器,因此我不需要大增益。
我曾查看过您的产品,但没有关于该产品的任何应用说明。
您是否为该提议推荐了IC? 您是否知道是否存在一些关于该问题的应用说明?
提前感谢。
Jose。