This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应Nanoampere

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA110, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593630/current-sensing-nanoampere

主题中讨论的其他部分:INA110OPA192

您好,

我想测量消耗电路的电流。 此电路通常在较短的间隔时间内消耗几mA (10mA-80mA),然后进入深度睡眠并消耗约uA (0.8uA-5uA)。 电压应介于5V和1.8V之间。

我想设计一个电路,使我能够测量带宽为350 KHz的电流。 我不打算使用ADC,我想使用分辨率为1mV/分的示波器,因此我不需要大增益。

我曾查看过您的产品,但没有关于该产品的任何应用说明。

您是否为该提议推荐了IC? 您是否知道是否存在一些关于该问题的应用说明?

提前感谢。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    我将在星期一与团队讨论。 对于uA电流,您需要高速运算放大器,我们的电流感应放大器不能达到这么低的水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞
    我们的电流并联监视器的输入偏置电流(例如,每个输入20uA)会使您的睡眠电流相形见绌,因此当您的部件睡眠在.8uA时,电流并联监视器将从电源中拉出约40.8uA。 此外,它将通过并联电阻器测量至少20.8uA,使您产生2600 % 错误。 最好研究具有低输入偏置电流的设备,因此我已通知我的一位支持仪表放大器的同事为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们两位。 我会尽快等待一个好消息。

    巴西

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您对此问题有什么新消息吗?

    巴西

    Jose。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我正在研究一个解决方案,下周初应与您取得回复。 感谢您对此事的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    根据规格,INA110具有增益 为10的平坦带宽(2.5MHz)以及低IB(典型20pA) 和宽带噪声(10nV/rtHz)。   对于应用注释,我没有发现任何应用注释涉及毫微安测量。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Errol,

    感谢您的快速回复。

    这是TI具有xD的最昂贵的O.A.之一

    您是否有INA110评估板? 您是否向我推荐一些应用说明,以便使用此IC或类似工具开发电流并联电阻器(如接地,屏蔽,电缆,回路等)?

    提前感谢。

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    我们没有INA110的评估板。 以下是两种TI设计,它们可能对电流并联监控很有用。

    http://www.ti.com/tool/tipd104
    http://www.ti.com/tool/TIPD135

    另一种可能的解决方案是使用JFET输入运算放大器(如OPA192)构建离散INA。

    最佳,

    Errol