请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA281 在组件的数据表中,写着增益上有5种配置保留用于测试。
遗憾的是,没有任何文字说明这些增益可能会被无意编程,例如,在正确配置我们使用的I/O扩展器之前,加电时为1111。
如果发生类似情况,您能否告诉我是否会出现任何部件损坏? 或者,如果我们利用这五个好处,只会产生错误的结果?
谢谢你。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.