This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:保留用于测试的增益

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595428/pga281-gains-reserved-for-test

部件号:PGA281

在组件的数据表中,写着增益上有5种配置保留用于测试。

 

遗憾的是,没有任何文字说明这些增益可能会被无意编程,例如,在正确配置我们使用的I/O扩展器之前,加电时为1111。

如果发生类似情况,您能否告诉我是否会出现任何部件损坏? 或者,如果我们利用这五个好处,只会产生错误的结果?

 

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pietro,

    写入任何保留的增益配置都不会损害PGA281。 如果发生这种情况,则PGA281只会被置于所列的增益中的一个- 0.125 或0.172 -具体取决于G4引脚的值。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师-精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,伊恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!