This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:基本问题

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM311-N, TLV1702, TLV1701, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594906/tlv1702-elementary-opamp-question

部件号:TLV1702
主题中讨论的其他部件:LM311LM311-NTLV1701LM339

附件中有类似的电路。 我需要的是在输出处只得到正电压。 我有哪些选择? 在此频率下在输出上使用串行二极管会扭曲输出信号的脉冲形状,使用并行二极管来进行负载不会提供完美的基于零的信号, 如果输入处有负信号,则不允许将-9V电源更改为0V (GND)(或者我错了吗?) 那么我该怎么办呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mustafa,

    您可以将晶体管添加到电平转换的输出中。

    电源电流是否存在问题? 相反,您可以使用LM311或LM311-N,该产品专门设计用于使“比较器”部分在输出为“浮动”集电极开路输出(输出带有单独的“接地”)时从分离式电源中流过。 这将为您提供所需的GND到Qlogic信号。

    V+和V-分别为+7V和-7V,GND为GND。 它需要在至Vlogic的输出上有一个上拉电阻器(就像1702一样)。 然后,输出将在GND和Vlogic之间摆动。

    如果不使用频闪灯或平衡器,将引脚5和6连接在一起。 为使其更快,请将销5,6和8绑在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 使用晶体管? 对基座施加-9V会损坏晶体管,对吧? 我会考虑下一个原型的lm311,但目前我需要一个用于tlv1702的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会选择350或400kHz的频率。 是否有适合此情况的比较器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mustafa,

    有关简单输出电路,请参阅附加的TINA SIM。 10K系列电阻器限制电流,二极管夹紧负电压。

    /CFS-FILE/__KEY/Ccommunityserver-discussions-tcomponents-files/14/4331.LEVE_2D00_shift.tSC

    TLV1701是微功耗设备,比"正常"功耗设备慢。

    400kHz是"切换率"。 我们需要从中找到所需的最大道具延迟。

    比较器的"切换速率"通常被认为是上升时间,减速时间,正螺旋延迟和负螺旋延迟的组合。

     跷板= 1/( tr + tf + tplh + tphl)

    但我们需要大致了解400kHz所需的价值主张延迟。 因此,我们现在将忽略上升/下降时间。

    t_toggle = 1/400kHz = 2.5us

    由于在这段时间内有两个过渡,我们需要一个比较器来将这一数值减半。

    tprop = 2.5us/2=1.25us (假设为1us)

    您需要找到最大推荐延迟为1us的比较器。

    有许多比较器可以工作。 由于具有18V电源,它们大多数是集电极开路输出(LM339系列)。

    但您的最佳选择仍然是LM311,它具有115ns的Prop延迟,不需要对输出进行任何电平转换,这会消耗带宽。