Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM311-N, TLV1702, TLV1701, LM339
主题中讨论的其他部件:LM311, LM311-N, TLV1701, LM339
附件中有类似的电路。 我需要的是在输出处只得到正电压。 我有哪些选择? 在此频率下在输出上使用串行二极管会扭曲输出信号的脉冲形状,使用并行二极管来进行负载不会提供完美的基于零的信号, 如果输入处有负信号,则不允许将-9V电源更改为0V (GND)(或者我错了吗?) 那么我该怎么办呢? 谢谢。