This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL714:比较器输入电压限制

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL714, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594580/tl714-comparator-input-voltage-limit

部件号:TL714
主题中讨论的其他部件: TLV3501

您好,  

我想知道TL714可以接受的差动输入电压的下限,但输出电压仍为3.4 V (典型值)。 感谢您的任何帮助。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nikhil,

    输入和输出电压范围参考电源针脚。

    有效输入范围(对于任一输入)为高于GND针脚1.4V至低于Vcc 1.4V。 因此,对于+5V电源,有效输入范围为+1.4V至+3.6V。

    由于GND在单电源系统上保持不变,最小输入电压为1.4V。 上限将随V+而变化。

    输出电压通常会从+0.4V波动到1.6V,低于Vcc。 因此,如果您需要3.4V最大输出,则需要3.4V + 1.6V = 5V的最低电源(如果您使用的是最大数字,则需要6.1V -但高于5.25V最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul

    感谢您的回复。
    是否可以将输入电压的下限降低到低于1.4 V (如0.1V)? 是否有任何其它比较器可以在0.1 V输入电压下为比较器的反向引脚提供高电压。

    谢谢

    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nikhil,

    是的。 有许多人可以做到这一点。

    您的要求是什么? 速度? 电源电压? 输入信号范围?

    TL714是一款较旧的设备,已针对高速而不是"便利"进行了优化。 许多较新的设备可以从GND以下检测到V+以上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,

    我需要一个不超过10 ns的非常低的传播延迟。  电源电压(5V和GND)。 差分输入信号范围必须介于0.1V- 5V之间。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nikhil,

    看看TLV3501 -我认为这将是一款非常适合的款型。