请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA365 主题中讨论的其他部件: LMV793
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您可以将OPA365用于反阻抗应用。 在单个+5V电源上,我建议将OPA365同向(+)输入设置为2.5V,即使该设备支持轨对轨输入。 这是必需的,以便连接在反相(-)输入上的光电二极管反向偏置 为大约2.5V。
为了推荐适合于反阻抗应用的部件,我需要您提供以下参数:
1.您使用的光电二极管或光电二极管电容是什么? 光电二极管的部件号会很有帮助。
2. 您尝试实现的变阻抗增益(反馈电阻器- RF)是什么以及目标BW?
3.您尝试检测的最坏情况输入电流是多少?
此致,
Rohit
Rohit,
非常感谢您的回复!
我想在频谱系统中实施此电路。 我接地PD阳极和电流同相输入的原因是为 ADC提供0~2.5V范围内的电压。并且使用较少的部件。
我想知道我应该如何得到你提到的2.5V偏压? 使用参考二极管还是仅使用肖特基二极管?
PD为InGaSn PD,容量为80pF,并联阻抗为30MΩ Ω。 下面列出了更具体的参数。
我感兴趣的频率在10-100 kHz之间。 直流精确度不是问题。 我们1MΩ 使用介于10kΩ-之间的射频,以适应光的强度。 所以最小的后电流可能是数百个nA。