This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:此互阻抗放大器电路是否可以与OPA365正常工作?或其它一些电路更好?

Guru**** 2823245 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, LMV793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593743/opa365-can-this-transimpedance-amp-circuit-work-normally-with-opa365-or-some-others-better

部件号:OPA365
主题中讨论的其他部件: LMV793

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将OPA365用于反阻抗应用。 在单个+5V电源上,我建议将OPA365同向(+)输入设置为2.5V,即使该设备支持轨对轨输入。 这是必需的,以便连接在反相(-)输入上的光电二极管反向偏置 为大约2.5V。

    为了推荐适合于反阻抗应用的部件,我需要您提供以下参数:

    1.您使用的光电二极管或光电二极管电容是什么? 光电二极管的部件号会很有帮助。

    2.    您尝试实现的变阻抗增益(反馈电阻器- RF)是什么以及目标BW?

    3.您尝试检测的最坏情况输入电流是多少?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    非常感谢您的回复!

    我想在频谱系统中实施此电路。 我接地PD阳极和电流同相输入的原因是为 ADC提供0~2.5V范围内的电压。并且使用较少的部件。

    我想知道我应该如何得到你提到的2.5V偏压? 使用参考二极管还是仅使用肖特基二极管?

    PD为InGaSn PD,容量为80pF,并联阻抗为30MΩ Ω。 下面列出了更具体的参数。

    我感兴趣的频率在10-100 kHz之间。 直流精确度不是问题。 我们1MΩ 使用介于10kΩ-之间的射频,以适应光的强度。 所以最小的后电流可能是数百个nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在同相(+)输入上使用2.5V偏压的电压参考,或使用电阻分压器(从5V到电平转换到2.5V)。 基于光电二极管(PD),需要5V反向偏置以达到80pF电容,您还需要将其阳极偏置为-2.5V。 我认为电路的其他部分应该可以。 LMV793也是一个选项,它应提供比OPA365更好的噪声性能。

    此致,
    Rohit