Other Parts Discussed in Thread: THS7373
您好,
我有一些关于THS7373设计的问题需要您的帮助。
1.我是否可以使用两个150欧姆的下拉电阻器,在37.5 欧姆和50欧姆的RGB信号扭转RGB跟踪阻抗中使用?
2,THS7373数据表第38页(输出=330uF)和第42页(输出=470uF),输出引脚+方向是差异,哪个是正确的?
THS7373数据表 演示电路的第42页使用了两个电容器(470uF和0.1uF),它们是否需要同时实施?
低频带宽设计为470uF,高频带宽设计为01uF吗?
4. 分辨率为1920x1200时1200时,我是否可以使用0,1uF MLCC作为输出?
5.是否有必要使用Cout? 我为什么需要使用它?
谢谢
此致
C. A. Lai