This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2350:断电时输入损坏

Guru**** 2512835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592579/opa2350-input-damage-when-powered-down

部件号:OPA2350
主题中讨论的其他部件: OPA350

OPA2350  如果在设备断电时,运算放大器的输入端存在3V电压,是否会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    大多数IC (包括OPA350)中的所有引脚都使用反向偏置ESD保护二极管对两个电源进行保护,如下所示。

    因此,问题的答案取决于您使用的电源电压类型。  如果在断电期间,电源Vcc在0V时出现低阻抗,则OPA350以及大多数其它IC将由于流经ESD保护二极管的大电流而损坏-参见下图1。  要解决此问题,您可以通过添加Rin电阻来限制电流-参见图2。

    如果在断电条件下,Vcc为浮动(或高阻抗), 输出端没有负载,流经ESD的电流将限制为5.2mA的OPA350静态电流(参见图3),并且不会损坏运算放大器-大多数ESD保护二极管的额定电流最小为+/-10mA。  但是,在输出负载较重的情况下,您可能需要添加Rin电流限制电阻器-参见图4。