This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:在安培输出上增加3.3V电压

Guru**** 2822345 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096718/opa4348-add-3-3v-voltage-on-the-output-of-amps

部件号:OPA4348

大家好,

对于以下测试,它会影响Amp的性能还是会损坏它?

测试:

1.电流为V+= 5V,V-= GND。

2.同相输入具有1.65V直流参考电压

3. IBootst8_Vout和IBootst8_Vref是浮动的。

4.在OPA4348的输出端增加3.3V。

非常感谢。

此致,

杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    我会在3.3V线路中添加一个限流电阻器,以限制电流到由陡峭的+3.3V边缘产生的电压电容,并抑制疯狂谐振。 应该达到数百欧姆,越多越好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang,

    在输出上强制输入3.3V电压将导致运算放大器尝试尽可能多地输出/吸收电流(在此放大器情况下为10mA),或将其强制超出线性工作范围。 我同意Kai关于限流电阻器的评论,但我认为它应该在OPA4348的输出和TP (IDC8T)之间。

    但是我相信如果你想在IDC8T上强制输入3.3V到下一级,或者通过1.65V参考来应用输入(当你的电路增益的时间,我看不到反馈电阻值) 或者通过IBoost8引脚在IDC8T上强制输出3.3V,再次是电路增益的几倍。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议,我建议客户改进他们的测试方法。  

    此致,

    杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您的建议。您说得对,客户正在尝试强制将3.3V作为下一阶段的输入。

     我会建议客户改进他们的测试方法。  

    此致,

    杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    为什么不这样做呢?

    e2e.ti.com/.../yang_5F00_opa4348.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,我还建议客户在输入时使用专用偏置,以实现3.3V输出。  

    谢谢。

    此致,

    杨先生