This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:警示引脚保持低位

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097137/ina301-alert-pin-stay-low

部件号:INA301

您好,

在我的设计中,INA301A2提供与测量值对应的输出电压。 (12V,400mA,并联电阻器:0.1欧姆)

(原理图与数据表P13上的原理图相同)。

我们还使用组件来了解另一个组件何时完成预热。 因此,我们希望在启动时了解电流何时低于固定值(在Vlim上为1.4V)。

在透明模式下,重置引脚设置为GND。

警报引脚与一个LED和一个电阻器连接,其下沉500µA Ω。

今天,它随机工作,有时工作良好,有时保持在较低水平,甚至远低于阈值。 在启动过程中,警报引脚或比较器初始化效果不好。 (我的电源需要10毫秒才能达到3.3V)。

是否正常操作?

你有什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Alexandre,

    您是否使用了全新INA301进行了检查?

    与LED串联的电流限制电阻器是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    我检查了两个PCB,它们的反应是一样的。 根据我的经验,大多数情况下问题不是来自组件,而是来自数据表读取速度太快。

    限流电阻已从330欧姆更改为3.9 千欧(5mA更改为500µA Ω)。 其中一个主板刚刚看到500µA。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚发现重置引脚未连接到我的PCB上,而是在我的图纸上... 部件闩锁工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您的问题就解决了吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    听起来你已经解决了这个问题。 如果我们可以提供进一步的帮助,请告知我们!