Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他部件:TINA-TI
示意图

我有一个交流耦合单端差动设计,如上所示。 仿真按预期执行,但电路上的测量显示输出以如下所示的快速变化(有时差分输出较小)。 OUT+和OUT-已使用1.5k电阻器端接(在输出电阻器之前),并在diff _d_p/n上进行测量,以防止探头电容引起振荡。 电源的20R滤波器电阻器已被移除,外部电源在3.3V和5V之间使用,但效果可能会更改为不同频率,它不会消失。
我删除了R66和R82,因此可以忽略这些输入。
只能在特定频率和振幅下看到该效应。 输出振幅约为800mVp-p,约为1.1V声码。 4MHz和7.5Mhz似乎受到的影响特别大。
我还通过将反馈电阻增加到383R来更改增益,但效果仍然存在。
我还测量了输入信号以验证它是否清洁。 使用信号发生器Keysight 3.36万。
我们非常感谢您的帮助!