This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:放大器的输出以随机方式跳转

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096336/ths4541-the-output-of-the-amplifier-jumps-in-a-random-fashion

部件号:THS4541
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

示意图

我有一个交流耦合单端差动设计,如上所示。 仿真按预期执行,但电路上的测量显示输出以如下所示的快速变化(有时差分输出较小)。 OUT+和OUT-已使用1.5k电阻器端接(在输出电阻器之前),并在diff _d_p/n上进行测量,以防止探头电容引起振荡。 电源的20R滤波器电阻器已被移除,外部电源在3.3V和5V之间使用,但效果可能会更改为不同频率,它不会消失。

我删除了R66和R82,因此可以忽略这些输入。

只能在特定频率和振幅下看到该效应。 输出振幅约为800mVp-p,约为1.1V声码。 4MHz和7.5Mhz似乎受到的影响特别大。

我还通过将反馈电阻增加到383R来更改增益,但效果仍然存在。

我还测量了输入信号以验证它是否清洁。 使用信号发生器Keysight 3.36万。

我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../aj_5F00_ths4541.TSC

    我将减小33p上限并再次检查:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 完全去除反馈电容后,电路现在工作正常。 是否有充分的理由使用反馈电容器,我在稍后阶段进行过滤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在输入处杂散电容过高的情况下,作为稳定相引线电容。 然后,相位引线电容可以再次恢复相位裕度。 将每个输入的10pF添加到信号接地,然后使用我附加的模拟文件自行运行TINA-TI模拟   

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见数据表的图78。

    Kai