This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA364:开环增益建模

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095473/opa364-open-loop-gain-modeling

部件号:OPA364

您好,

在寻找有关运算放大器稳定性和TINA TI建模的文档时,我找到了Tim Green的一篇很好的文章(他关于稳定性的系列的第2部分),但我想向我澄清一些要点。

在本文中,OPA364的简单TINA模型源自数据表。

第一种方法相当近似,将第一极fp0置于29Hz (其中相位为-45°),将第二极FP1置于25MHz (其中相位为-135°)。

第二种方法可获得更准确的结果,而是在200MHz (FP3)时添加三极。

 

我的疑虑是:

1)图2.17 中所示的-45°/减速斜率似乎太陡。 它们在十年内几乎达到60°(不是45°)。  

 

2)在第二种方法中,尽管将三极FP3加为200MHz,但以前发现的FP1频率(25MHz)仍然有效。

但如果是这样,我应该有相位受到三极(从20MHz开始)的影响。 因此,-135°值(位于25MHz)应该已经受到FP3的影响,因为相位的下降速度比单个FP1更快。 换言之,-135°值不再仅与FP1极相关。

因此,为什么不在相位开始变化时确定FP1结果(尊重-90°值),并在十年后将FP1放置? 换言之,考虑到无症状相位图,我可以:

-绘制宽度为1十进制且倾斜度为-45°/决定的线段 (参见下图中的红色线段)

-将其置于与相位图相切的位置,一端位于-90°值处

-读取另一端FP1极的频率

在这种情况下,这将导致FP1在60MHz时出现。

这是否正确?

谢谢,顺祝商祺!

Massimo Luchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从物理上来说,较高的极柱最好由带有一些Q的第二级阶段建模,这将更适合相位。 增加更多真杆通常是无效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Massimo,

    第一个极的位置是在相位开始时鼻部俯冲之前燃烧所有开环DC增益。 潜水是由几个内极在相对接近的频率下引起的。  

    对于电压增益小于0dB的频率,预期相位会有很大差异。 因此,没有什么实际理由要花大量时间在图表的这一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,Ron 感谢你们 两位的评论。

    此致,

    Massimo