This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:使用并联电阻器进行NA测量

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA818, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094897/ina821-na-measurement-using-shunt-resistor

部件号:INA821
主题中讨论的其他部分: INA818INA592

1)我们想要测量nA,并联电阻可以是100欧姆,1K或100K。

2)电流范围:0~1000nA,步进10nA,如果可能,但不需要,准确度约为1nA。

3)需要高压侧,最大电压源系统为±5V (步进为±10mV)。

4)负载是测量电流消耗的半导体(逐步约为10nA)。

5)提供±5V和±Ω 模拟输出电压范围到ADC。

您的前端是否有合适的模拟解决方案? 可以考虑INA818,INA821或INA592。

未来,我们可以使用外部增益电阻器(RG)或开关并联电阻器将电压源系统更改为±15V,并将感应电流范围最大化为100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,  

    在下面的模拟中,将从-1uA线性扫描电流发生器到1uA。 在增益= 1001 V/V和Rsense = 1kΩ 的情况下,将生成线性输出响应。 因此,该配置应适用于低侧和高侧感应。  

    INA821输出端的偏移电压约为10mV,但 10mV偏移,Vos是固定电压,可进行校准。  

    括起的是Tina中的模拟。  

    e2e.ti.com/.../INA821-nA-Isense-419.2022万.TSC

    对于双电源电压轨 ,±5V直流或 ±15V直流,配置中不应有明显的共模约束,请参见下图。  

    您可以从下面的链接关闭工具进行分析。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    根据具有大感应电阻(>1kΩ Ω)和/或大增益的NA-uA低电流感应应用,INA818也应起作用。 INA592是一款差动放大器,其增益(0.5V/V或2V/V)是固定的,可能不适用于该应用。

    在低电流下测量时,您是否考虑在测量应用中使用瞬态阻抗放大器或I至V转换器?  电流感应应用是什么?

    最佳,

    雷蒙德

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我首先使用INA821进行一些测试。它必须是低成本的应用程序。

    使用其它电路,如互阻抗或I-V,如下所示:

    您是否有使用TI互阻抗放大器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    您是否尝试使用运算放大器以10倍增量复制电流镜像? 请查看以下应用说明是否适合您。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf?ts=1650425977694&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    以下是TIA应用说明。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1650495033747&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,  

    我将结束本次调查,因为我已经有几天没有收到您的消息。 我希望你们的问题得到解决。  

    如果您还有其他问题,您仍可以重新打开该线程。 请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德