Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA818, INA592
主题中讨论的其他部分: INA818, INA592
1)我们想要测量nA,并联电阻可以是100欧姆,1K或100K。
2)电流范围:0~1000nA,步进10nA,如果可能,但不需要,准确度约为1nA。
3)需要高压侧,最大电压源系统为±5V (步进为±10mV)。
4)负载是测量电流消耗的半导体(逐步约为10nA)。
5)提供±5V和±Ω 模拟输出电压范围到ADC。
您的前端是否有合适的模拟解决方案? 可以考虑INA818,INA821或INA592。

未来,我们可以使用外部增益电阻器(RG)或开关并联电阻器将电压源系统更改为±15V,并将感应电流范围最大化为100mA。