Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO7763
主题中讨论的其他部件: ISO7763
大家好,
AMC1311和ISO7763这些隔离设备是否使用不同的VCC?
例如 VCC1=3.3V,VCC2=5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Fred:
是的,这两种设备都在电路中提供隔离,这意味着它们将电路的高压侧(电机,电网等)和电路的低压侧(MCU,FPGA,DSP)分开。 电路的两侧(高压侧和低压侧)必须通电。 下面的文章可提供快速概述
我们还提供涵盖类似内容的TIPL视频: https://training.ti.com/ti-precision-labs-isolation-introduction-isolated-modulators
我们还具有集成直流/直流转换器的器件,消除 了对高压侧电源的需求,从而大大简化了本文中讨论的设计:
如果您还有其他问题,请告诉我。