This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:3.3 和24电源

Guru**** 2885560 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA219, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092689/ina214-3-3-and-24-supply

部件号:INA214
主题中讨论的其他部分: INA241INA219INA190

根据数据表中的简化示意图,此功能如何为器件V+提供3.3 和24V共模输入电压?  数据表中对如何实现这一点有些不清楚,因为运算放大器输入处的共模将比电源高得多。 (根据简图)

通常,额定值和绝对最大值之间存在一定差异,在本例中为26V。  为了遵循瞬态电压建议,这不是那么容易,例如,24V tvs没有非常锋利的膝关节,VBR的启动电压远远超过26V。  如何处理这一问题有什么想法,或者是否有必要?

我使用这些电阻和10mOhm感应电阻器,用于2A范围。  它们将从软启动PMOS开关上游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    答案是"简化示意图"。 原理图非常简单,根本不能详细显示内部发生的情况。 不要忽略图24中名为"偏见"的魔术盒。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik,

    Kai在这里的头上打了一颗钉子。 我们的设备利用前端的内部偏置网络,使放大器的输入大于电源电压。 我们通常只以简单的结构图来演示这一点,因为这些是设备内部用于处理这些电压差异的极其复杂的IP块,如图24中的一个Kai所指出的。

    另一种(简化的)考虑此块的方法是作为内部开关,当VCM > Vs时切换,并 通过输入本身为放大器供电,从而导致输入偏置电流增加。 您可以在数据表的图11中看到这一点。  

    绝对最大值和推荐值背后的原因是,我们的许多放大器在公共模式下发生过冲时具有"易存活性"裕度。 在INA214的情况下,该设备可承受高达28V的共模,但该设备仅保证在26V的电压下工作。 你可以在ABS最大值表中看到这张脚注,我在下面强调了这张表:

    黄铜插孔,是的,此器件(以及我们的许多其它电流感应放大器)可以测量24V高侧信号,而电源电压仅为3.3V。 如果您认为您的应用的共模将超过26/28V的最大电压,那么选择具有更大共模容量的新型放大器(如新型INA241)可能更有优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您在哪里可以找到上述屏幕截图,但  此处提供的数据表 https://www.ti.com/product/INA214 与上面列出的规格不匹配。  哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik,

    抱歉,出于某种原因,我的脑海中有汽车等级,而不是目录部分。 我从零件的汽车版本中截取的屏幕截图:

    答案是每个表都适用于各自的设备。 对于器件的目录版本(INA214),每个引脚的绝对最大值为26V。 这与每个引脚(IN+,IN-)相对于接地的电压相对应,并独立评估(不使用2的平均值)。 如果您的问题得到了解答,请告诉我。 很抱歉上面的混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,如果绝对最大值与设备上的额定值相同,这让我感到相当困惑,这让我质疑根据a和b部件的历史记录,在24V电压下使用此部件是否明智。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    数据表的6.3 部分建议在共模输入电压为+12V的应用中使用INA214。 有足够的净空可达到+26V,电视可轻松使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思不清楚。  您是不是说我不应该将其用于24V?  如果您的意思是使用电视保护24V导轨不受最大电压26V的影响,那么这种电视就不存在。  我有1公里的零件,也许我应该销售它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik,

    我与你很同意。 设备的最大电压为26V,24Vcm非常接近线路。 如果您预计在共模模式下会出现任何波动,例如过冲或瞬变,从而导致此电压超过ABS最大值,则存在损坏设备的风险, 而且很可能没有一台电视会在正确的位置启动来正确阻止输入而不会放弃至少一些边际设计空间。 在这里,能够采用更高共模的设备可能是正确的设计决策。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我有1000个零件,我不会使用。

    还有525pc INA219我将不会使用,它的前端与INA214类似。

    我建议这款零件进行更新,Onsemi拥有一款具有更真实数字,最大30V ABS和26工作电压的竞争产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik,

     我们在P2P SC70中提供了INA190,它能够提供高达40V的共模,在满足您的设计的共模需求的情况下,这种共模在这里可能更好。  

    关于INA214,我已将您的反馈传递给系统团队。 如果我们可以提供任何帮助,请告诉我。