Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM, OPA857
主题中讨论的其他部件:OPA857,
各位专家,您好!
我的客户有关于OPA857-EVM产品的问题。
他买了两个,结果成功了。 但是,他们的建筑物出现了电源故障,EVM停止工作。
只是想知道您是否可以提供一些时间来帮助调试OPA857-EVM板
电源出现故障后,主板停止工作。 他有两块板。 一个板:将JP1连接到Vcc以启用测试模式
他输入来自测试输入的2.1VDC + 100mV交流@500kHz方波
他 有3.3V直流电源
从OUTPUTP,他没有收到任何信号。 OUTPUTP的直流电压为1.8V
对于另一个主板,一切都是相同的,但OUTPUTP的DC是1.14V。
这两个板以前都提供了来自OUTPUTP的放大信号。 但是,他们在停电后停止工作,没有发出任何信号。
电源故障可能会影响我的直流电源,但客户非常确定,认为他使用的是相当好的直流电源Agilent E3640A。
请提供建议。 谢谢你。
此致,
杰拉尔德