This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM:EVM停止工作

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092911/opa857evm-evm-stopped-working

部件号:OPA857EVM
主题中讨论的其他部件:OPA857

各位专家,您好!

我的客户有关于OPA857-EVM产品的问题。
他买了两个,结果成功了。 但是,他们的建筑物出现了电源故障,EVM停止工作。
只是想知道您是否可以提供一些时间来帮助调试OPA857-EVM板

电源出现故障后,主板停止工作。 他有两块板。 一个板:将JP1连接到Vcc以启用测试模式
他输入来自测试输入的2.1VDC + 100mV交流@500kHz方波
他 有3.3V直流电源
从OUTPUTP,他没有收到任何信号。 OUTPUTP的直流电压为1.8V
对于另一个主板,一切都是相同的,但OUTPUTP的DC是1.14V。
这两个板以前都提供了来自OUTPUTP的放大信号。 但是,他们在停电后停止工作,没有发出任何信号。
电源故障可能会影响我的直流电源,但客户非常确定,认为他使用的是相当好的直流电源Agilent E3640A。

请提供建议。 谢谢你。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,

    听起来很奇怪。 故障是指电源电压突然降低,就像保险丝熔断时一样? 您知道这次浸水的性质吗? 有时,骤降不仅仅是简单的骤降,在骤降之前,还会伴有非常疯狂的过压。 甚至会出现更复杂的过压和欠压模式,即使良好的直流电源也可能无法在其输出端完全抑制。 由电桥整流器和大存储电压盖提供电源的"老款"线性稳压器没有出现这种故障。 即使在电源电压波动的情况下,输出电压也是稳定的,只是缓慢地改变输出电压。 但是,使用现代开关模式电源时,不能完全排除疯狂的输出电压条件。 因此,不幸的是,在浮华期间,直流电源产生了一个疯狂的输出电压。 我了解到,在打开和关闭直流电源时,将所有电缆从直流电源断开是明智的。

    我将模拟裸直流电源输入处的各种故障(EVM与输出断开),并使用示波器检查是否产生疯狂输出电压。 我还会在输出中添加虚拟负载,以模拟EVM的电流消耗。

    我将以同样的方式检查测试信号发生器。

    另一个令人厌恶的故障原因可能是信号接地或保护接地连接之间的补偿电流从一个主电源设备流向另一个电源设备。 例如,思考您的直流电源和示波器。 这些电流会产生压降,并叠加在信号电压和电源电压上,并会破坏敏感的输入,输出或电源电压针脚。 顺便说一下,这就是激增和爆发的性质。

    我不想说TI在这里犯了一个错误,但由于我自己是一个相当偏执的电路设计人员(),我认为EVM会从电源电压引脚的更多保护措施中获益。 我在这里错过了一个更大的去耦合帽,我尤其想念整个电源电压的电视。 我的主板一直安装了低漏电电视。

    当我研究物理学时,有一个很好的轶事。 我们在CERN的Atlas实验中研究了GaAs微型条带探测器,并且需要一个大约120V DC的偏置电压来耗尽我们的微型条带探测器。 每次我们使用特定的1000V直流电源时,设备会不时损坏。 但只有当我们使用了这种电源时。 结果是,每次改变输出电压以改变探测器的偏压时,输出端都会出现一个非常窄且持久的1000V电压脉冲。 这当然不有趣。 但有趣的是,部门主管是一个非常傲慢和不友好的人,他自己设计了这款1000Vdc电源...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gerald,

    我正在调查您描述的客户OPA857EVM的行为。  您是否已开始调查这两块板是否存在短路和/或损坏的组件?  电源故障可能以多种方式表现出来,有关主板当前状态(如您所述,不再工作)的任何附加信息都将有所帮助。   

    澄清:

    两个板在测试输入时均具有2.1VDC + 100mV交流@500kHz方波。  每个板的电源为3.3V DC。 JP1与VCC短路以启用测试模式。

    1号板的输出(OUTPUTP)处没有交流信号,直流电为1.8V。

    2号板的输出端(OUTPUTP)也没有交流信号,直流电为1.14V。

    确认:

    两块板之间的无源组件,应用的信号,供电等是否存在差异?   

    如果楼宇电力的损失/故障是造成这种情况的根本原因(这是相当肯定的),Kai的回答抓住了可能影响董事会的事情的本质。

    请允许我花一点时间进行调查。

    最佳,
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的所有回复和意见。  

    两块板之间的无源组件,应用的信号,供电等是否存在差异?  

    否,两个主板相同。 客户比较了测试模式下正常主板和损坏的2主板电流消耗(2.1V DC+ 160mV交流500kHz平方)。 下面是一个表格:

    模式

    输入

    电源电压(V)

    电源电流(A)

    功能良好的EVM板

    测试模式

    2.1V直流+ 160mV交流

    3.3V

    0.031

    功能良好的EVM板

    测试模式

    3.3V

    0.027

    EVM板#1损坏

    测试模式

    2.1V直流+ 160mV交流

    3.3V

    0.02

    EVM板#1损坏

    测试模式

    3.3V

    0.022

    EVM板#2损坏

    测试模式

    2.1V直流+ 160mV交流

    3.3V

    0.017

    EVM板#2损坏

    测试模式

    3.3V

    0.019

    EVM板#1损坏

    TIA模式

    PD

    3.3V

    0.075

    功能良好的EVM板

    TIA模式

    PD

    3.3V

    0.089

    客户使用E3640A电源为两块EVM板供电。 EVM板在TIA模式下工作,测试3.3V,JP1短路接地。 总电流消耗为0.178A (每块板0.089A)。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    感谢您提供有关EVM板性能的详细信息。  我看 了一下您发送的数据;不幸的是,电源故障可能会永久影响EVM。  由于'电源故障'的性质未知,因此很难推荐调试策略或关于可能挽救EVM板的建议。  提供的电流测量值表明,受影响的主板在测试模式下所消耗的电源电流比正常EVM小。

    考虑到引脚中的测试是在出现电源故障时连接到电源的,则OPA857 (以及'电源故障'所通过路径上的无源组件)可能已损坏或浮故障超出绝对最大范围。  对于OPA857,VIN处的输入电流限制为10mA绝对最大值,输入电压限制为+4V最大值。  根据故障的不同,可能会超出这些级别。   

    如果对EVM上OPA857周围的无源组件进行了检查并发现它们处于良好状态,则电源故障可能已导致OPA857 IC损坏。  除非您的客户发现主板上存在短路或损坏的组件,否则很难知道修复或更改是否可以解决观察到的问题。   

    我建议继续使用其余的良好主板进行任何剩余的测试或表征;目前没有尝试修复OPA857EVM的建议。  如果客户担心电源瞬变和其他故障(可能是新出现的),他们可能会探讨在OPA857的电源引脚添加更大的去耦电容器,如上面提到的Kai。   

    在测试OPA857期间,客户确实正确操作了EVM。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    非常感谢大家的支持。  客户有一个与此主题无关的简短问题。 他想对光电二极管施加反向偏压(20V)。 他想知道EVM配置是否允许他这样做。 他知道现在的V_Input偏压是1.83V,他通过SMA连接器将我的PD阴极连接到V_Input,并将他的PD阳极连接到接地。 如果他想要连接外部偏压电压,他可以做什么?

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gerald,

    我稍后会研究这个问题。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢您对此的支持。 我正在等待您的更新。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gerald,

    您能否与客户合作并将您考虑的电压添加到所附图像?

    谢谢!如果我能清楚地了解您的客户打算如何使用EVM,我将能够更好地提供帮助。

    最佳,

    Alec