This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:如何为SMD封装提供保护环,以保护高阻抗敏感信号免受泄漏电流的影响。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6042, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094618/lmc6042-how-to-give-the-guard-ring-for-smd-pack-for-protect-the-high-impedance-sensitive-signals-from-leakage-current

部件号:LMC6042
主题中讨论的其他部件: LMP7721

15年来,我们在 现有系统中使用一个LMC6042通孔组件,但我不知道如何为SMD封装提供保护环。我想知道如何为 SMD封装提供保护环。

如果我使用SMD的相同部件,是否应使用相同的保护环? 或者需要更改任何内容? 请给我一些指南...如果我使用SMD封装而不是通孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thirumal,

    请参阅以下指南了解表面安装设备上的防护环。 总结是,您只需要在轨迹存在的层上安装一个保护环,PCB在底部层之间制作一个足够好的绝缘体。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/5.8275万/guard-ring 

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Thirumal,  

    另请参阅数据表第11页和第12页,了解防护环建议/空气布线。 SMD中的距离对于护罩间隙而言足够大。  

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的宝贵回复!

    在数据表中,仅提供 通孔组件的所有信息,而不是完整的SMD封装。  

    我们可以为 通孔组件提供顶部和底部的空气布线/防护环 ,但 我们可以为 SMD提供顶层的防护环,但  不 能为SMD提供空气布线。 如果没有空气布线,是否会产生任何问题? 它是否足够使用SMD零件的护罩间隙。  

    因为我们使用高灵敏度或高阻抗信号接口(P02,LAC,glu)至LMC6042。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息!

    请参阅AM询问SMD组件的防护环.....所提供的信息都是通过孔防护环。

    谢谢!

    Thirumal K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thirumal,

    </s>405.4004万

    总结是,您只需要在轨迹存在的层上安装一个保护环,PCB在底部层之间制作一个足够好的绝缘体。

    [/引述]

    SMD防护环的导向几乎与通孔防护环的导向相同,但是您需要在SMD所在的层上安装防护环,因为PCB将在板的顶部和底部之间形成足够的绝缘体。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thirumal,您好!

    正如Carol所说,相邻焊片之间有足够的空间用于保护环。 相邻焊片之间的距离为1.27 mm。 焊片的建议宽度为0.6 mm。 此外,减去0.05 mm 焊锡掩码间隙的两倍,可提供的焊锡掩码桥

    1.27 mm - 0.6 mm - 2 x 0.05 mm = 0.57 mm

    即使清除了0.07 mm ,Soder掩蔽桥也将是0.53 mm。 这对于几乎所有印刷电路板制造商来说都是足够的。

    您可以轻松地将200µm ²宽的铜轨放置在相邻焊片之间的焊接面罩桥下。 0.53 mm - 200µm = 2 x 165µm,导致165µm μ m焊接掩码在此200µm μ m宽铜轨两侧重叠。 这也是一家普通的印刷电路板制造商可以轻易制造的产品。

    当然,如果您不想使用焊接面罩,在焊接过程中可能会出现严重问题  ,那么您可以从DIL8封装的LMC6042或带特殊引脚的LMP7721中获益。

    Kai