This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9161:TLV9061和TLV9161之间的波形差异

Guru**** 2501895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092494/tlv9161-waveform-difference-between-tlv9061-and-tlv9161

部件号:TLV9161
主题中讨论的其他部件:TLV9061

您好,专家,

由于IC电源问题,我的客户计划从TLV9061更换到TLV9161。

他们尝试检查每台设备的波形差异。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TLV9161vsTLV9061_5F00_waveform_5F00_difference.pdf</s>9061

请告诉我这种差异的原因。

哪个参数取决于?

谢谢

泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk:

    您的原理图并不显示所有的零部件值。 您能否展示完整的示意图?

    此外,OPAMP的输出连接了什么负载? 我问是因为运算放大器似乎不能稳定运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk:  

    如Kai所述,您能否共享所有组件值,包括可能附加到输出(RL或CL)的任何负载?  
    您是否还可以提供用于每个设备的电源?  

    看着提供的波形,我认为它可能与转换升压电路有关。 我不知道所有细节就无法确认这一点。  
    中电压器件(TLV9161)中的输入信号可能不够大,无法“激活”转换提升,这就是为什么输出信号(黄色)没有预期的大。 低电压器件(TLV9061)中的输出不同的原因是,相同信号的比率足够大,足以激活电路。 如果是这种情况,我建议使用 此[FAQ]为什么我的应用中的转换率与运算放大器的数据表不匹配?

    DCK软件包(SC70)似乎有一些库存,您正在使用的软件包是不是? 如果没有,请告诉我,以便我们可以帮助找到更合适的替代方案。  

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina-San,

    感谢您的支持。

    我附上了图表的更多细节。

    请您检查一下吗?

    V+=5V,V-=GND (两个器件),输出连接 到RN1307。

    e2e.ti.com/.../TLV9161vsTLV9061_5F00_waveform_5F00_difference2.pdf</s>9061

    谢谢

    泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk-san,  

    您能否分享预期的意见?

     

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina-San,

    我连接了输入信号波形。

    谢谢

    泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk-san,

    由于假期和周末,我们将于周一美国回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke:

    我不了解您的电路。 您有一个OPAMP电路,它具有快速方波信号(>25kHz?) 大量进入输出饱和状态(至两个电源导轨)。 这将导致过载恢复时间和转换速率问题。 为什么这里不使用比较器? 这将是更好的选择。 一个比较者是,一个《防止酷刑和其他残忍,不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》不是为 因此,当您将OPAMP从TLV9061更改为TLV9161时,您的电路性能会有如此之大的变化,这并不奇怪。

    Kai