主题中讨论的其他部件:TLV9061,
您好,专家,
由于IC电源问题,我的客户计划从TLV9061更换到TLV9161。
他们尝试检查每台设备的波形差异。
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../TLV9161vsTLV9061_5F00_waveform_5F00_difference.pdf</s>9061
请告诉我这种差异的原因。
哪个参数取决于?
谢谢
泥浆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
由于IC电源问题,我的客户计划从TLV9061更换到TLV9161。
他们尝试检查每台设备的波形差异。
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../TLV9161vsTLV9061_5F00_waveform_5F00_difference.pdf</s>9061
请告诉我这种差异的原因。
哪个参数取决于?
谢谢
泥浆
您好,Muk:
如Kai所述,您能否共享所有组件值,包括可能附加到输出(RL或CL)的任何负载?
您是否还可以提供用于每个设备的电源?
看着提供的波形,我认为它可能与转换升压电路有关。 我不知道所有细节就无法确认这一点。
中电压器件(TLV9161)中的输入信号可能不够大,无法“激活”转换提升,这就是为什么输出信号(黄色)没有预期的大。 低电压器件(TLV9061)中的输出不同的原因是,相同信号的比率足够大,足以激活电路。 如果是这种情况,我建议使用 此[FAQ]为什么我的应用中的转换率与运算放大器的数据表不匹配?

DCK软件包(SC70)似乎有一些库存,您正在使用的软件包是不是? 如果没有,请告诉我,以便我们可以帮助找到更合适的替代方案。
祝你一切顺利,
Carolina
您好,Carolina-San,
感谢您的支持。
我附上了图表的更多细节。
请您检查一下吗?
V+=5V,V-=GND (两个器件),输出连接 到RN1307。
e2e.ti.com/.../TLV9161vsTLV9061_5F00_waveform_5F00_difference2.pdf</s>9061
谢谢
泥浆
你好,Yusuke:
我不了解您的电路。 您有一个OPAMP电路,它具有快速方波信号(>25kHz?) 大量进入输出饱和状态(至两个电源导轨)。 这将导致过载恢复时间和转换速率问题。 为什么这里不使用比较器? 这将是更好的选择。 一个比较者是,一个《防止酷刑和其他残忍,不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》不是为 因此,当您将OPAMP从TLV9061更改为TLV9161时,您的电路性能会有如此之大的变化,这并不奇怪。
Kai