This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:输出余量公式

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094008/ths4551-output-headroom-formula

部件号:THS4551

在9.3 3 I/O余量注意事项部分,请解释为什么此公式中使用了四(4)个...?

我预期该值为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它放在那里。  

    1.输出是差分的,因此每个输出相互摆动180度相位。 因此,每个输出上的2Vpp总差为4Vpp。 这就是为什么在5V单电源上可以得到9Vpp不同输出的原因。  

    2.对于每个输出引脚,我们需要知道VCM电压周围的绝对+/-摆动。 如果我们从差分Vopp开始,用2除以获得每个输出Vpp。 然后再除以2以获得每个引脚的+/-摆动-这是检查Vocm周围的绝对摆动所需的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael。