This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:所有规格都有降额或无降额

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093087/tl331b-q1-all-of-spec-have-derating-or-not

部件号:TL331B-Q1

大家好,

我的客户对我们的数据表显示建议的工作温度为Tj -40至125C感到好奇

但当详细规格显示每个字符都在Ta条件下工作时。

这里有降额的规范吗? 因为如果客户将此部件操作到建议的最高温度条件Tj 125C。 它不能保证此部件 是否符合数据表的规格?

请尽快给我们一些想法和意见。 谢谢! 客户对此细节很关注。

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表6.7 部分中的表标题显示"TA = 25°C (除非另有说明)"。

    VIO,IB,IOS,VCM,VOL, IOH-LKG和IQ对整个温度范围都有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供Clemens的信息。

    Eddie,

    我认为Clemens回答了您的问题,因此请询问您的任何后续问题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe和Clemens:

    我知道我们的规格字符数据表是遵循Ta条件(-40C ~ 125C),或者部分规格 是Ta 25C。

    我的意思是,如果客户有一个机箱,让此部件在Tj 125C下运行,而此部件不能满足SPEC的数据表,对吗?

    因为Tj125C与Ta125C不同,所以Tj 125C比TC更严格。

    但我们的数据表建议TL331QDBVRQ1可以在Tj-40C到125C的温度下工作。 我可以说TL331QDBVRQ1可以在Tj125C的温度下工作,没有问题,但我们无法控制他的角色,也无法承诺将其作为数据表。 因为我们的字符数据表仅限于Ta条件。

    如果是,那么字符规范(VIO,IB,IOS,VCM,VOL, IOH-LKG...)在Ta125C和Tj125之间降额?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在TA = 125°C的测试条件下,电气特性得到保证。

    在TJ = 150°C的绝对最大允许值范围内,其特性可能更差或设备可能不再工作,但不会永久损坏。

    我认为数据表在使用TA和TJ的地方确实不一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eddie,

    Clemens正确地指出:

    </s>405.0055万

    在TA = 125°C的测试条件下,电气特性得到保证。

    在TJ = 150°C的绝对最大允许值范围内,其特性可能更差或设备可能不再工作,但不会永久损坏。

    [/引述]

    对于TL331B-Q1,TA 和TJ等低功耗设备, 可大致视为相同的测试条件。 因此,您提到的技术规格对于 TA 和TJ都应一致

    如果您想了解有关散热指标的更多信息,我建议您查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束