This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200EVM:输出/输入比与指定的增益和偏移不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088231/amc1200evm-output-input-ratio-does-not-match-the-specified-gain-and-offset

部件号:AMC1200EVM
主题中讨论的其他部件:AMC1200

我打算测量电流(0. 2 A)

使用 连接到板上J2 ( IN1 )的0.1 欧姆分流器。

对于VDD2 ,5.016 V DC应用 于J3。

对于VDD1,使用内部隔离变压器(连接JP1 PIN2和引脚3)。

5Viso与高压接地之间的电压为5.019 V DC,这似乎是正确的。

出于测试目的,我对分流器应用了不同的直流电流值以进行验证

输出与输入的正确行为。

我在 J4 (OUT1 )上得到了以下奇怪的结果。

(J4未连接到任何负载,针脚为空)

1) IN1 = 0.0 VDC (针脚短路):

J4上的预期电压: +VDC 2.50  (指定偏移)

J4上的测量电压: +VDC 0.533

2) IN1 =+ 0.059 VDC

J4上的预期电压:2.50 + 8* 0.059 = 2.97 VDC

J4上的测量电压:- 0.147 VDC

3) IN1 =+ 0.117 VDC

J4上的预期电压:2.50 + 8* 0.117 = 3.436 VDC

J4上的测量电压:+VDC 0.217

4) IN1 =+ 0.235 VDC

 J4上的预期电压:2.50 + 8* 0.235 = 4.38 VDC

J4上的测量电压:+ 0.915 VDC

因此偏移不等于+VDC 2.50 的指定值。

增益不是恒定的,也不匹配指定的值8。

这种奇怪行为的原因可能是什么?

此致,请提前致谢

Gerhard Baumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    连接外部分流器和直流电流源时,输入引脚可能会相对于高压侧接地偏移。 您是否可以尝试将in -(2.2)连接到高侧接地(1.1)并重复您已经进行的一些测试?  

    一旦进入-将连接到高压侧GND。 您能否验证AMC1200输入端的IN+单端输入电压和高压侧接地电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的建议!

    我现在已恢复测试:

    在输入端,我将IN1-(2.2)连接到GND1 (1.1)。

    在输出端I测量的OUT1+ (4.1) 或 OUT1-(4.2) 与GND2 (3.2)对比。

    我得到了以下结果:

    1) IN1 = 0.0 VDC

    4.1 :+ 2.564 VDC

    4.2 :+ 2.504 VDC

    2) IN1 = 0.060 VDC

    4.1 : + 2.748。 VDC

    4.2 : + 2.324 VDC

    3) IN1 = 0.116 VDC

    4.1 : + 2.916。 VDC

    4.2 : + 2.155 VDC

    4) IN1 = 0.233 VDC

    4.1 :+ 3.252 VDC

    4.2 :+ 1.820 VDC

    我的结论是:

    OUT1+和OUT1-的增益为3,而IN1的增益大约为3

    与图14中的曲线相对应,但与上述8的增益不匹配

    在手册中。

    如果IN1 = 0 V (测量1),则两个输出应相同

    2.5 V的偏移,但有 60 mV的差值,似乎过高。

    我期待着各位的评论。

    此致

    Gerhard Baumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    8的增益对应于差分测量输出。即4.1 (4.2)/IN1=增益。 但是,该值在扫描过程中发生了显著变化,并且初始等距不正确,如您所述。  

    您能告诉我更多有关信号源的信息吗? 它是否设置为高阻抗输出,您是否使用附加DMM来验证输入引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/Messung.pdf

    您好,Alexander,

    感谢您的意见。

    通过上面的链接,您将看到我的测试安排。

    信号源输出阻抗是0.1 欧姆电阻,应该足够低。

    对于电压测量,使用DMM Fluke 175 (输入和输出),它具有

    输入阻抗 > 10 mohm。

    使用示波器进行其他测量时,我发现存在次要高频率

    噪声信号(约12 mV r.m.s. / 10 MHz)。

    我可以在2.1 或4.1 4/2上看到这种噪音,但我不认为这会导致我的问题。

    此致

    Gerhard Baumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    感谢您提供图纸和其他信息。 您的测试设置看起来非常可靠,我唯一担心的是电源波纹先出现在2.1 Inputs/和平 始上,然后出现在输出上。 默认情况下,抗锯齿滤波器切断频率较高,约为20MHz。 用10nF电容器替换C3/8,将切断频率降低到600kHz,有助于降低此噪音。  但是我同意这不会导致连接在一起的两个输入(2.1)(1S/2)和GND1 (1.1)的问题;您应该只能在差分电压低于指定偏移电压的两个输出上看到2.5V的指定共模输出电压。 如果不是这种情况,则可能是由于ESD原因,设备已损坏。  

    只是为了确认一下,您是否也在DWV包装中使用RevB板和附加的AMC1200?

    是否可以测试将输入与该封装一起连接并与GND1连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的提示。

    我的主板类型为AMC1200BEVM B版

    它有两个通道,具有两种不同的放大器封装类型 :

    U1封装类型为dub,

    U2为DWV封装类型。

    到目前为止,我只使用了U1,但现在改为

    使用U2 (J5与J6)的通道,我获得了

    以下结果:

    1)输入2 = 0.0 VDC (针脚短路)

    6.1 vs. GND2:+ 2.522 V

    6.2 与GND2:+ 2.523 V

    2) in2 = 0.060 VDC

    6.1 vs.GND2:+ 2.760 V

    6.2 vs. GND2:2.284 V

    3) in2 = 0.119 VDC

    6.1 vs. GND2:2.997 V

    6.2 vs. GND2:2.046 V

    4) in2 = 0.235 VDC

    6.1 vs. GND2:3.462 V

    6.2 vs. GND2:1.580 V

    我的结论如下:

    A)差分信号的增益(J6与J5)恰好是8。

    b)单端信号的增益(6.1 6.2 vs. GND2)恰好是其应有的+/- 4。

    c) 6.1 的200和6.2 的2 = 0伏偏移电压相同。 所以

     它们 并不是2.50 V

    D)如果5.2 与GND1关联或未关联,则没有任何区别。

    J6上的电压保持不变。

    显然,放大器U1似乎已损坏,可能是您所认为的ESD造成的。

    也许我在接线过程中不够小心。

    放大器U2工作完全正确。 所以我可以进行测试,因为

    我只需要一个频道。

    再次感谢您的支持

    顺祝商祺

    Gerhard Baumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    我很高兴听到第二个通道工作正常,感谢您进行调试。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    我现在继续测试。 目前我还没有看到

    其他问题。 所以 我想我们可以闭上这个线。

    此致

    Gerhard Baumann