This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:关于模拟结果的问题。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096851/buf602-question-about-simulation-results

部件号:BUF602
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,THS3491

大家好,我正在PSpice-TI和TINA-TI模拟下面的电路。 两种工具的效果相同。

我从50ohms SMA电缆接收4个模拟信号,10Vpp从1到200MHz。 交换机1选择信道,交换机2和3选择信号衰减程度。

来自电路的阶段包括:

V1 -信号源10Vpp @ 10MHz

R1 - 50欧姆负载,用于信号阻抗匹配

U3 -高阻抗缓冲BUF602

R2 -开关1和2的阻抗

不等阻抗的T形垫衰减器(Zin与Zout不同)

R6—开关3的阻抗

R7 -电路其余部分的50欧姆负载(此模拟前端电路将连接至ADC)

模拟结果显示缓冲区输出不对称。

这种行为是由于衰减器而发生的,但你知道为什么?

谢谢!

Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    您是否使用衰减器的低阻抗使BUF602的输出短路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶模拟的效果这么好,你应该仔细看一下输出VI图,然后我们做了4象限曲线,但是你只需要50欧姆负载线,在零电压输出时,它确实是350mA峰值, 但这不是你正在做的事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 请参阅以下带有100欧姆负载的波形,不带衰减器。

    它不对称。

    Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    您似乎仍在达到电压摆动限值。

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将幅度从5 Vpp更改为2Vpp时,我有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出需要1.1V的余量,100欧姆负载,因此在6V的情况下,最大回转电压为4.9V。 此处为+/-6V电源 +/-5V,是的,它将在限制范围内舍入,  

    您可以运行此程序来表示6.4V,  

    在这里,可能只是看到由于的输出阻抗而导致的损耗  

    如果我查看我正在使用的TINA模型内部,非常混乱,这与TINA库模型相同,但我在产品文件夹中找到了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在模型中测试输出阻抗,我们得到这个,在直流时,这个是4.68dB或1.7欧姆,在10MHz时,它是4.81dB或1.74欧姆。驱动+/-5V输入到100ohm时应该显示5*100/100/ 101.74 =+/-4.91V -我们得到一点小。  

    无负载增益小于1,此处10MHz时为-0.034dB,或0.996。 包括输出应从4.91 到4.89。 越来越近了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Michael的分析。

    您是否建议在此场景中使用任何其他TI部件?

    Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用双轮吗? +/-5V,最大频率是多少? 尽可能精确地获得1个平面的增益? 是否提供+/- 6.5 或更高版本的耗材?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以处理最高为+/-12V的任何电源值。

    频率操作范围为1至200MHz,最大信号幅值为+/-5V。

    最好使用单元平坦增益。

    Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一项非常严格的工作,  

    1. 200MHz 10Vpp要求6280V/usec

    可能唯一要查看的部分是THS3491,  

    您可能需要运行反转来调谐响应,但这是第一次尝试。使用+/-10V电源,THS3491 TINA SIM找不到正确的直流点,也许TI人员可以解决此问题,以便您继续。  

    e2e.ti.com/.../THS3491RGT-mode-gain-of-_2D00_1 l。TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,THS3491输入阻抗为15欧姆,对吧? 我想在高阻抗设备(如缓冲器)中"隔离"输入级。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个开环数,我认为你想在50ohm输入端接,CFA运算放大器上的反向模式可以通过额外的并联接地来实现。  

    您也可以运行非反相,但我怀疑在这一低增益下的平坦响应会很困难,反相转换的转换速率略高,并将输入缓冲区从路径中移出(增益错误术语)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,是的,您是对的。

    我在您发送给我的设计中添加了T型垫衰减器,输出信号非常好(VF1)。 通过计算,输出应为1.7Vpp,但我读的是2.1Vpp (VF2)。 我需要调查原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使SIM正常工作,您能否附加文件以便我可以对其进行调整,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,文件已附加。

    Tks,

    e2e.ti.com/.../THS3491RGT-mode-gain-of-_2D00_1l_5F00_Att.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我猜想750欧姆的电阻将会适合这种噪声增益,看起来很平坦,  

    750ohm输入R是输入阻抗的一部分,要匹配50ohm,您需要将R调整到接地以获得此电阻,确切的电阻为53.57ohm,因此53.6 ohm E96标准电阻,  

    这是200MHz时的+/-5V,您确实需要让几个周期运行以使初始dV/dT稳定下来,但这看起来非常完美  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您调整输入阻抗。

    但我的计算必须衰减-14.92db (-15.4dB -(从开关中衰减2x-0.24dB))才能获得1.7Vpp。 我不知道T型垫没有实现价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rodrigo:

      您是否能够遵循Michael的解决方案来实现衰减? 或者电路板是否与模拟不同?

      您希望在每个衰减阶段获得什么值?  

    谢谢!

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,我没有其他问题。

    感谢您的支持。

    Rodrigo