主题中讨论的其他部件:TINA-TI,THS3491
大家好,我正在PSpice-TI和TINA-TI模拟下面的电路。 两种工具的效果相同。
我从50ohms SMA电缆接收4个模拟信号,10Vpp从1到200MHz。 交换机1选择信道,交换机2和3选择信号衰减程度。

来自电路的阶段包括:
V1 -信号源10Vpp @ 10MHz
R1 - 50欧姆负载,用于信号阻抗匹配
U3 -高阻抗缓冲BUF602
R2 -开关1和2的阻抗
不等阻抗的T形垫衰减器(Zin与Zout不同)
R6—开关3的阻抗
R7 -电路其余部分的50欧姆负载(此模拟前端电路将连接至ADC)

模拟结果显示缓冲区输出不对称。

这种行为是由于衰减器而发生的,但你知道为什么?
谢谢!
Rodrigo