This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:获得查询

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098761/ths4551-gain-inquiry

部件号:THS4551
主题中讨论的其他部件: THS4561

您好,

你好。

我们的客户对THS4551的收益有疑问。 请参阅下文。

在THS4551数据表第41页-->如何计算增益?

增益0.2V/V-->???


因为我已经创建了一个用于从1000V_2V引入的电路,并且我使用了相同的方法,但是我很困惑我是否正确地完成了计算?我在这里附上了图像

我必须缩小电压范围,从+-1000V -->+-2V,我已经与计算混淆了。 请帮帮我

您能帮我们吗? 谢谢你。


谢谢!

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick,FDA给出的增益为1k/4.kk -看起来您在那个阶段做的是MFB,您的Q和Fo目标是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,从错误中,我可以在这个完整的MFB设计工具中提取您的设计,这就是,将您的输入减少一点,  

    下面是一些用于实施的替代值,可能更适合,噪音更低

    输入引脚之间的100nF值也非常高,这对稳定性很好,但这真的很高,在这种重新设计的情况下,我通常首先尝试一个等于反馈C或8.2nF的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    您的输入信号带宽是多少? 我问是因为输入分压器似乎没有频率补偿。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一点是Kai,我还注意到这些RC值从精确调整到GBP调整的角度来看不正确-哦,我没有打开核心文件需要链接到的多项式根解算器电子表格-下面是更正的,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要我在使用MFB工具,我所看到的第二个问题之一就是频率上的回路增益(LG),这里没有在求和接点之间使用差分输入C术语, 因此,具有更新RC值的最小LG大约为41.4dB,实际上非常好,如果不需要,可以考虑速度较慢的THS4561,  

    然后将原始RC放回原位(同样不使用差分输入C,它在较高的F处形成NG向上的方向),  

    是的,许多传统RC解决方案提供了更高的NG峰值解决方案,此处最小LG已降至37dB,在滤波器内部的LG中,不必要的损失约为4.5dB -当然是个小问题, 但可通过改进的元素比率自由提高。 此处的峰值越高,理论上是谐波失真的轻微损失和逐渐增加的集成噪声。