Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2903B-Q1 线程:LM2903, LM339中讨论的其他部件
尊敬的团队:
根据我的理解,IN+和IN-不能超过VCM_max/(V+)-2,但我对注释1描述有点困惑,这意味着两个输入中的一个可以超过 VCM_max?

此致,谢谢!
雪利酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339
尊敬的团队:
根据我的理解,IN+和IN-不能超过VCM_max/(V+)-2,但我对注释1描述有点困惑,这意味着两个输入中的一个可以超过 VCM_max?

此致,谢谢!
雪利酒
您好Sherry:
是的。 每个输入应低于V+ 2伏。 只要一个输入在合法范围内,输出就会正确。
正如Kai所说,在这段时间内,性能将会发生变化。
请参阅LM339系列应用手册的2.4 和2.5 部分: