This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:共模电压问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097628/lm2903b-q1-common-mode-voltage-question

部件号:LM2903B-Q1
线程:LM2903LM339中讨论的其他部件

尊敬的团队:

根据我的理解,IN+和IN-不能超过VCM_max/(V+)-2,但我对注释1描述有点困惑,这意味着两个输入中的一个可以超过 VCM_max?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    这在数据表的5.2 .2.1 一节中有详细说明。

    但请记住,如果保留推荐的共模输入电压范围,则会降低LM2903 (速度等)的性能,因此不建议使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherry:

    是的。 每个输入应低于V+ 2伏。 只要一个输入在合法范围内,输出就会正确。

    正如Kai所说,在这段时间内,性能将会发生变化。

    请参阅LM339系列应用手册的2.4 和2.5 部分:

     LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复!

    当 只有一个输入超过(V+)-2时,我们的设备仍可正常工作。 但从长远来看,我们设备的性能 会下降,不再符合数据表规格。 我的理解是否正确?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,没有永久性损坏,设备将正常工作。 但是,如果输入超出范围,则无法再保证电气特性(特别是传播延迟)。