This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2336:OPA2336的GBWP

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2336, OPA336, OPA391, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100229/opa2336-gbwp-of-opa2336

部件号:OPA2336
主题中讨论的其他部件: OPA336OPA391OPA392

大家好,
我想测量 通过连接到低压侧的电阻器的电流。

电阻器R13 (2E)是感应电阻。

H桥接器的切换频率为22kHz。
通过感应电阻器的预期电流为100mA。
因此,电阻器上形成的电压将为100mA*2E=200mV。
我需要将200mV放大到3V左右,所以我需要大约10的增益。
运算放大器OPA2336的反馈电阻被视为100K,增益电阻被视为10.5K。
  OPA2336的增益-带宽产品仅为100KHz。
由于  电流感应位于  H桥之外,因此H桥以23kHz切换,电流信号被整流为46kHz。
最大放大率为100KHz,46KHz = 2.17
我需要的放大是11。
我的计算是否正确? 如果我错了,请更正我。
您能否解释一下GBWP与运算放大器的最大输入频率之间的关系?