Other Parts Discussed in Thread: OPA2336, OPA336, OPA391, OPA392
主题中讨论的其他部件: OPA336, OPA391, OPA392
大家好,
我想测量 通过连接到低压侧的电阻器的电流。
电阻器R13 (2E)是感应电阻。 
H桥接器的切换频率为22kHz。
通过感应电阻器的预期电流为100mA。
因此,电阻器上形成的电压将为100mA*2E=200mV。
我需要将200mV放大到3V左右,所以我需要大约10的增益。
运算放大器OPA2336的反馈电阻被视为100K,增益电阻被视为10.5K。
OPA2336的增益-带宽产品仅为100KHz。
由于 电流感应位于 H桥之外,因此H桥以23kHz切换,电流信号被整流为46kHz。
最大放大率为100KHz,46KHz = 2.17
我需要的放大是11。
我的计算是否正确? 如果我错了,请更正我。
您能否解释一下GBWP与运算放大器的最大输入频率之间的关系?