This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:电流感应放大器输出处的初始峰值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101726/lmv358-initial-spike-at-the-output-of-current-sense-amplifier

部件号:LMV358
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

您好,

我们正在差分放大器配置中使用LMV358进行电流感应应用。 一旦打开负载,我们就会观察到3.2伏左右的峰值。  

随附的是示意图的快照。

注:我在opam输出中添加了额外的100nF上限,以抑制峰值。 如果不使用100nF,则峰值保持在1.44VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    LMV358的偏移电压对于所选增益和可疑的输入信号幅值可能太大。

    您能否显示峰值波形和输入电流?

    将电容器直接放在运算放大器输出上不是一个好的解决方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    输入偏移量为2.3mV,因此,在没有任何负载电流的情况下,我们将获得约115mV的输出,增益为50。

    请在下面找到不带输出电容器的波形快照(默认电路如上表所示)。

    如果您询问有关负载电流的问题,那么我们只是从感应电阻器(0.002 ohm)传递2A负载电流,因此欧姆电压输入约为4mV,增益为50时,欧姆输出应为200mV。 但我们在opam输出处获得1V的峰值。

    希望您对 抑制同样的想法。

    注:我通过将输入反转至另一个opam来使用2个opams进行双向电流测量。 我不确定这是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    我知道运算放大器的输出比您的整个电路多。 所以我从输出波形返回到应用的输入。

    差值增益为4700/100=47;Vos为112mV /(47+1)=2.33mV (无负载电流时间)

    差值输入(来自感应电阻器)是步进变化;(1050mV - 112mV)/47=20mV ;Twenty是如此好的数字  

    因此,应用了20mV来创建正确的输出平台。

    如果2A正确,则R SENSE 实际上是0.010  欧姆,因为欧姆定律是定律。

    不太可能是传感线连接不正确(布局错误加上0.008 欧姆)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    我 不完全理解。 您是否想说布局有问题??

    我无法让您进入输出平台。 请注意,应用的恒定电流为2A。  

    如果我想在当前设计中删除输出峰值,我们是否可以在OPAM的输出中实施某种RC滤波器?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    如果这是低侧测量,则问题是OPAMP在输出饱和状态下挂起。 您可以借助LM7705添加一个小的负电源电压,或将电路更改为具有伪接地的差分放大器,如下所示:

    e2e.ti.com/.../2816.tidu675.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    如果2安培确实是恒定的,则电路完全断开。  输出从“零”开始;上升一个稳定的电压,然后回到零。 如果脉冲被移除,则输出完全不会发生变化。

    所以我认为电流是暂时的,有一个衰变时间。