线程中讨论的其他部件: LM2.7761万, LM2776, INA849
我们在电机电流测量应用中使用INA821。电源电压仅为+5 V直流。在参考输入上,我们连接了1,65V直流的参考电压,将零点向上移动至1,65V。 这将使我们能够测量可能的负电流。 差分测量输入引脚1和4之间连接了一个4 mOhm的并联电阻器。 电流流经分流器,范围为0至20 A
增益设置为G=10。 INA 821的输出 保持在参考电压水平。 对于10 A的电流,我 预期测量电压1,69V的输出。 但在4mOHM I MEASAURE分流器上,我仍测量1.65 V的电压,电压为4 mV。 但INA821不能识别此电压。我们不理解ina 821的行为。下图描述了我之前描述的电路。