This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA 821,用于电机电流测量

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, LM2776, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100211/ina-821-for-motor-current-measurement

部件号:INA821
线程中讨论的其他部件: LM2.7761万, LM2776, INA849

我们在电机电流测量应用中使用INA821。电源电压仅为+5 V直流。在参考输入上,我们连接了1,65V直流的参考电压,将零点向上移动至1,65V。 这将使我们能够测量可能的负电流。 差分测量输入引脚1和4之间连接了一个4 mOhm的并联电阻器。 电流流经分流器,范围为0至20 A

增益设置为G=10。  INA 821的输出 保持在参考电压水平。  对于10 A的电流,我 预期测量电压1,69V的输出。 但在4mOHM I MEASAURE分流器上,我仍测量1.65 V的电压,电压为4 mV。 但INA821不能识别此电压。我们不理解ina 821的行为。下图描述了我之前描述的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobbi:您好!

    不起作用的原因是INA821的VCM需要 ±2V (来自供油轨),如以下模拟所示。  

    在下面的模拟中,使用+/-5V电源轨。 电流感应是双向的,不违反VCM输入要求。  

    仅供参考,4mOhm Rsense电阻器的功耗可消耗高达1.6W_max  

    e2e.ti.com/.../INA821-Isense-Motor-510.2022万.TSC

    下面是模拟工程师计算器的链接,您可以在此处下载并自行查看。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果没有双电源电压轨,则需要设置Rsense以满足VCM的要求,而且它也可能起作用。 由于单电源轨为低压类型,因此在应用中,Rsense可能置于低压侧。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Raymond,

    感谢您的快速响应。 同时,我们也找到了原因。   在我们的应用程序中,Rsense位于低端。 您知道我们的应用程序的仪表放大器吗? 我们只想为其提供5 Vdc电压。 带宽 必须足够高,超过1 MHz。 切换速率必须较高   >2V µs。 如果你能推荐一个有用的仪表贴标机 或电流放大器就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobbi:您好!

    我们只想为其提供5 Vdc电压。 带宽 必须足够高,超过1 MHz。 切换速率必须较高   >2V µs。 如果你能推荐一个有用的仪表贴标机 或电流放大器就更好了。

    如果您正在寻找比INA821高的BW,那么INA849可能是您的选择。 如果检测到低压侧,则必须使用双电源导轨,这样不会违反输入VCM要求。 我建议使用LM2.7761万,LM266x或LM2776生成负电压轨,其中这些是开关电容器逆变器或充电泵电压调节器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER#sort=p1181typ;desc

    以下是您可能感兴趣的关键规格的捕获。  

    我认为这是一种电机应用,为什么您需要超过1MHz的带宽? 对于电流感应 应用, 您的选项仅限于高频。

    最佳,

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobbi:您好!  

    我希望你的问题已经得到解决。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题,您仍可以打开此主题或通过E2E论坛创建新主题。  

    最佳,

    雷蒙德