This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:用于比较器的高共模输入,无GND参照。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100499/tlv3603-high-common-mode-input-for-comparator-without-gnd-referance

部件号:TLV3603
主题中讨论的其他部件:TLV3601,, UCC2.7211万

各位专家,您好!

我正在设计有源桥式整流器(FET取代二极管)。 在这种情况下,电压可高达+-45V,工作频率为360KHz。 现在,为了使其正常工作,我需要检测FET上的几个接通/断开阈值电压(-75mV和-3.9mV)。  为了降低电压并使其发挥作用,我使用TI的以下文档“低电压比较器参考设计的双极性高电压差动输入接口” ,它与低侧MOSFET配合使用。 但不幸的是,我无法使它适用于高侧FET。

您能帮我解决这个问题吗?或者有什么不同的放大器可以解决这个问题吗?

注:到目前为止,MOSFET在模拟中处于关闭状态。

此致

Vishal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    我无法阅读您的示意图。 您能建立一些联系吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    感谢您的帖子。 我想了解您在使用TLV3601时遇到了哪些问题。 我猜这是您正在使用的比较器,因为您所附的示意图很难像Kai所说的那样阅读。 我看到您正在使用双极性高压信号输入上建议的3电阻器网络。 您能否重新附加模拟/原理图并解释比较器的问题?

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    就像跟进一样,低FET如何在栅极和源电位相同的情况下打开? 这是您在模拟中关闭MOSFET的意思吗?

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我在这里附加模拟文件。 3电阻分压器网络的原因是降低电压,因为比较器不能支持更高的电压。 这适用于下部MOSFET。 我想知道如何使它适用于高侧FET?

    此外,如果我想使用TLV3603添加滞后,是否需要在阻隔器分隔器之后缓冲信号?

    有关MOSFET关闭的情况,将根据比较器的输出驱动MOSFET。

    e2e.ti.com/.../RECTIFIER-ON-OFF-THRSHOLD-DETECTION-high_2D00_low-side_5F00_1205.2022万.TSC

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    很抱歉,如果不花很多时间,我就无法阅读您的示意图,很遗憾,我没有时间。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    感谢您提供您的TINA SIM。 现在我看到您展示的配置是关闭FET。 您的模拟原理图允许通过UCC2.7211万半桥栅极驱动器打开和关闭它们。 我将查看您的电路,看看比较器是否导致了问题。 如果没有,我会将您引导至负责UCC2.7211万的团队,因为他们最适合对电路的这一部分进行故障排除。  

    至于添加滞后,您目前正在使用TLV3601,这已得到比较器宏的确认。 如果您使用TLV3603,则会有一个专用LE/HYST引脚,使您可以通过外部电阻器配置所需的滞后。  

    e2e.ti.com/.../snom712a.zip

    我在上面插入的ZIP文件中包含TLV3603比较器。  

    我将在明天结束前查看您的电路并向您提供最新信息。  

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    看看每个比较器的输入和输出,我会相信它们的行为符合预期。 请参阅随附的TINA文件,因为存在一些导致收敛错误的未连接或循环连接。 如果您愿意,我可以将此帖子重定向至负责 UCC2.7211万的团队,以帮助配置有源桥式整流器。

    e2e.ti.com/.../RECTIFIER-ON-OFF-THRSHOLD-DETECTION-high_2D00_low-side_5F00_No_5F00_Errors.TSC

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    感谢您的回复。 我在模拟中使用TLV3603来解决ZCD问题。 我关注的是连接H形电桥高侧比较器时的共模电压过高。 如何缩小桥接器高侧的高共模?

    另外,是否可以将TLV3603滞后电路用于反相比较器配置?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    我建议通过电阻分压器将H形电桥高侧的电压向下分配,以符合TLV3603的输入共模要求。

    关于实施滞后,我建议您查看数据表中的8.1 1部分,其中提供了TLV3603滞后引脚的说明。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束