This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:请帮助说明15TI与22C5日期代码LM2904DG之间的区别

Guru**** 2765975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100827/lm2904-please-help-tell-the-difference-between-different-15ti-and-22c5-datecode-lm2904dg

部件号:LM2904

尊敬的专家

通过测量,我们可以确认此问题与TI芯片有关,我们需要TI调查不同的15TI和22C5之间的差异

下面是DMM不同D/C的测量结果。 我们发现U19的输入(引脚3)几乎相同,但U19的输出(引脚1)不同。

U19

15 TI

22 C5.

V (引脚1-GND)

0.4.6629万V

0.4.3086万V

V (引脚3-接地)

0.3.6785万V

0.3.6873万V

V (引脚5-GND)

0.2.7284万V

0.2.5796万

V (引脚6-GND)

0.2.7775万V

0.2.5682万V

V (引脚7-GND)

3.7671V

3.5264V

通过/失败?

通过

失败

  

通过振荡器测量信号,可以发现U19的输出(引脚1)不同。

 

马克:22 C5.

标记:15 Ti

CH3:粉色U19-pin3

 

通道1:黄色U19-pin1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:

    电压表是否使用固定直流输入进行测量?  不同之处是转换速率和始终保持接收器驱动器的强度。  由于负载具有可重复性和电容性,因此输出电流可能大于或小于'始终开启'的汇电驱动器。 因此,运算放大器的高功率输出晶体管在左图中下沉,并在右图中输出。 这是LM2904输出级和应用负载的自然结果。 作为测试,尝试在引脚1到接地之间添加1k欧姆或更小的电阻器。 如果我的回答正确,那么22C5现在看起来更像15TI (22C5主输出晶体管现在将提供)

    请参阅3.1 和4.3 部分

    具有LM324/LM358内核的设备的设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    是的,使用固定直流输入测量的电压表,如果差值是转换速率和始终接通的汇电驱动器的强度, 那么容差是多少? 为什么我们过去有超过1千万的时间没有发现这个问题? 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    不要直接用DMM或示波器接触OPAMP的任何引脚,而应先插入>100R的隔离电阻。

    此外,LM2904会动态重载。 310kHz输入信号包含影响极广的谐波,因此您可以将LM2904运行得更远。 您应通过低通滤波输入信号和/或采用更快的OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    该表对DC输入没有意义。 输出应与输入相同,除非输出处于其最大电流。 输出上有两个直流负载:10.5k和909k。 10.5k需要来自运算放大器的43uA电流。  909k另一侧的电压是多少? 要获得下面显示的数字,需要超过60V (使运算放大器汇足够的电流)

    U19

    15 TI

    22 C5.

    V (引脚1-GND)

    0.4.6629万V

    0.4.3086万V

    V (引脚3-接地)

    0.3.6785万V

    0.3.6873万V

    [/引述]